This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 至3.3V 隔离电源

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567815/12v-to-3-3v-isolation-power

您好!

      我们是否有适合客户的12V 至3.3V 隔离电源和参考设计? 谢谢你。  

BR
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多少功率? 价格有多便宜? 来自脉冲的 PA3856.004NL 价格合理(每个3.50美元、2.00 @ 100美元等)、并且可在大约0.500"的现成立方体中通过12V@200kHz 反激式提供3.3V@10A 的电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    正如 Dan 所说、您能否指定所需的功率级别?

    您可以在此处搜索所有可用的 TI 参考设计和参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    您可以单击"Search power designs by parameters"选项卡、然后按输入电压范围、输出电压、输出电流、直流/交流输入、隔离/非隔离、 等等


    例如、如果我搜索隔离式、直流输入、10-14V 输入范围、3.3V 输出、我会得到47个结果、其功率范围为57mW 至96W

    该列表中的设计可能接近您的规格。

    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard