This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:Tps61021A 电压过冲和骤降

Guru**** 2770785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567574/tps61021a-tps61021a-the-voltage-overshoot-and-sags

器件型号:TPS61021A

我使用 Tps61021A 电压升压、电池电源输入电压3.0V、输出电压3.9V,将 GPRS 模块电源,与 GSM 突发模式下的2A 峰值电流、 突发时间577us、正常时间4.6ms、 突发计时中的 Tps61021电压输出搭配使用,持续3.7V, 4.1V 电压末尾突发、 请查看如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是正常输出电压为4.1V、但在577us 突发期间、电压会降至3.7V 吗? 在负载瞬态期间会出现压降、我们无法避免。 但我们可以通过增加更多的输出电容和前馈电容器来优化它。

    请您与我分享您的原理图吗?  helen.chen@ti.com