This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 具有低 PF 值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587782/ucc28070-pfc-has-a-low-pf-value

器件型号:UCC28070

你好

PFC PF 值较低、原因是什么?
如何调试?
可能的原因是什么?
输入220VAC、额定输出360VDC、负载510欧姆、PF 值0.55、输出340VDC。

谢谢你

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    我将请相关团队的应用工程师研究您的问题。

    同时、您能否提供更多详细信息以提供帮助?

    您能否发布您的原理图(包含值)和一些波形? 输入电流、输出电压、PFC 栅极驱动和 PFC CS。

    听起来 PFC 控制器由于某种原因未运行、您只会获得峰值整流交流电、从而导致极差的 PF。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard

    非常感谢。

    铁氧体 EE55的 PFC 电感、33匝、120uH


    输出电容1880uF
    在250W 负载、PF 值0.55的情况下、输出电压降至340V。
    CSA 波形
    交流输入电流波形