This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150参数设计问题 μ A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585759/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150

TPS65150能否设置参数匹配出VGL为-5.5V,VGH为+5.5V?如何设置相关参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    请使用英文翻译您的请求。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilona

           对于 TPS65150应用,我们 将 VGL 设置为-5.5V、VGH 设置为+5.5V,  当  添加 负载时,压降为0V, 我们如何设置 此 电压,非常感谢     !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    输入电压是多少? 请附上您的应用原理图。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65150-SCH.pdfHello Ilona

               输入电压为 3.3V 至4V, 对于 SCH,请 检查  附件,非常感谢  !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Frank Peng:

    VGH 的电压要求不适合正电荷泵的电压范围。
    在单电荷泵级可实现的最小输出电压大约为 V (SUP)=VDDL-2xVF (二极管的压降)、这意味着大约为9-9.5V
    所有级的输出电流要求和 VGH 的容差是什么?

    此致。
    Ilona