This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:输入电压=12V、输出电压=1V、输出电流=30A 时的 TPS53355 Tj 测量数据

Guru**** 2459830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566463/tps53355-tps53355-tj-measurement-data-at-vin-12v-vout-1v-iout-30a

器件型号:TPS53355

您好!

我们收到了客户关于 TPS53355的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑在以下条件下使用 TPS53355。

 VIN=12V
 VOUT=1V
 Iout=30A

他们在数据表中查看了其条件下的效率数据、大约为87%。 功率损耗约为3.9W。
θj 通过热阻 Δ T-A=27.2C/W 估算 Tj

 ΔTj = 3.9W * 27.2C/W
     = 106.08C

他们担心器件是否可以使用他们的条件。 ΔTj Δ I 是高电平。 因此、他们希望了解 Tj 测量数据。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、但你能在本周结束前给我们反馈吗?