This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:TPS54334的浪涌电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565697/tps54334-tps54334-in-rush-current

器件型号:TPS54334

您好!

我想问的是、TPS54334的 Vin 引脚的浪涌电流是否有任何规格。 数据表中未说明此参数

规格如下:

VIN = 19V

VOUT = 5V @ 2.5A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、该芯    片具有2ms 的内部软启动时间、可最大限度地减小浪涌电流、您还可以参阅数据表第5页的高侧和低侧开关的电流限制值。

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:YUCHANG、

    感谢您提供有关如何最大程度地减小浪涌电流的信息。
    我认为您提到的电流限制值是输出电流。
    我想知道的是、该 IC Vcc 引脚可以承受多大的浪涌电流? 您有此信息吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、高侧将检测到图7.2所示的输入电流、 无论如何 、我会要求我的团队成员仔细检查它。

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    象常指出的那样,高侧有电流限制。 不确定您的担忧是什么? 当高侧打开时、流经高侧的电流与电感器上升电流相同。