This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 离线交流/直流电池充电器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587804/offline-ac-to-dc-battery-charger

您好!

我们对锂电池充电器(离线交流/直流)的要求如下:

 

交流输入:185 ~265 V 交流,最大4.5A,50/60 Hz

输出直流:52 ~ 72 V 直流,4A

  

如果您有合适的解决方案、请告知我们  

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atul、

    您的详细要求、限制等是什么?

    在此功率级别、我假设您需要 PFC? 需要什么输出纹波规格? 单级 PFC 反激是否可行? 还是需要2级 PFC +隔离? 电池充电是下游控制的、还是交流/直流也需要调节充电电流?

    主要规格是什么? 效率? 待机功耗? 尺寸?


    您可以在此处浏览可用的 TI 参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    单击"Search power designs by parameters"选项卡、然后您可以输入所需的输入电压、输出电压、电流、选择交流或直流输入、隔离或非隔离等 这使您可以缩小可用选项的范围、并浏览设计以查找感兴趣的内容。

    您可能找不到与您的规格完全匹配的结果、但您可以看到是否应该为您提供良好的起点。 或者、您可以组合2种设计来满足您的规格、例如300W PFC 前端可以与300W 隔离级结合使用。

    谢谢、
    Bernard