This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62510:低输入电压运行(Vin=1.8V)

Guru**** 2459830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567888/tps62510-low-vin-operation-vin-1-8v

器件型号:TPS62510
Thread 中讨论的其他器件: SwitcherPro

 

你好

请参阅有关 TPS62510的更多信息以了解客户的新动态。

 

~~~~~μ A

*客户的速度

:Vin_min=1.5V~1.8V Vin_max=3.3V

:Vout=1.15V Iout_max=1.0A 或1.5A [

:音频应用程序( fPWM)

~~~~μ A

我认为  此要求中的 Vin min=1.5V 是困难的、但如果 Vin min>1.8V、我认为 TPS62510似乎合适。

但是、TPS62510不支持 Webench 仿真。 和 SwitcherPro。

此外、我没有 PSpice 仿真器。

我将购买 EVM、但 您会建议吗?

这些是客户在选择 TPS62510之前提出的问题(一个问题)。

Q1)

如果 Vin=1.8V,IO=1A (Vout=1.15V)可以保留吗?

如果可用,如果 Vin=1.8V, 您是否 会有 图13所示的特征曲线? (图13的 Vin=1.9V、但 Vin=1.8V 的曲线)

Q2)

如果可用、请提供 Vo=1.2V 时 Vin 与 Iout 之间的字符曲线(如果有)。

 

最好的雷加达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此器件适用于1.8V 输入电压。

    问题1:
    它可以支持1A 输出电压、输出电压为1.15V。 您可以在 DS 中使用公式3。
    图13 Vin=1.9V 时已经非常接近客户状况。
    几乎没有预期的差异。

    问题2:
    我不确定您在寻找什么。 在 DS PAGE 5中指定了线路和负载寄存器。

    谢谢、此致、
    Michael