This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC27324:有关 IC 原理图的争用

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587822/webench-tools-ucc27324-quarries-about-the-ic-schematic

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC27322

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我能否将 UCC27324 IC 用作我的项目的栅极驱动器、而不是 UCC27322。 如果没有、请告诉我这两个 IC 之间的差异。 是通过在 IC 外部添加电路从 UCC27324设计获得9A 峰值电流的任意方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani

    UCC27322是单路9A 驱动器、而 UCC27324是双路驱动器、两者都在同一封装内、每个驱动器的额定峰值为4A。

    驱动器的峰值电流额定值与内部驱动 FET 的 RDS (on)额定值相关-较低的 RDS (on)可驱动较高的峰值电流、从而加快外部功率 MOSFET 的开通和关断速度。

    对于 UCC27324、可以并联两个通道以驱动单个 MOSFET、从而获得更高的驱动能力。 但我不确定这是否可以、我会让来自驾驶团队的人来回应您。

    但是、我看不到在将两个通道拆装在一起的情况下使用 UCC27324的任何优势、如果需要非常高的峰值驱动电流、最好使用 UCC27322。

    使用了什么外部 MOSFET? 总栅极电荷是多少? 为什么需要9A 峰值电流?


    谢谢、
    Bernard