This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:UC2846的并行运行

Guru**** 2521270 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566596/uc2846-parallel-operation-of-uc2846

器件型号:UC2846
主题中讨论的其他器件: OP27

您好!

我正在构建恒流直流电源。 它由两个全 H 桥直流/直流转换器组成、为两个 HF 变压器提供馈送。 HF 变压器的次级侧通过二极管连接、并联输出以提供总输出电流。 我使用两 个 UC2846峰值电流模式控制 IC 来调节电源输出。 并联两个 PWM IC 时、我面临问题、其中一个 PWM IC 输出(Aout、BOUT)变为低电平。 控制配置如下图所示。 (IGBT-1、2、3、4是 IGBT 模块、其中包含两个器件:高侧和低侧。 IGBT-1、2用于逆变器1。 IGBT-3、4用于逆变器2)以下几点在设计中很重要。  

1) 1)不使用关断功能(引脚16永久连接到 GND)

2)从 PWM IC 中的定时电容引脚(引脚8)连接到 GND。

3)主从 PWM IC 的同步引脚(引脚10)连接在一起。

4) UC2846中的误差放大器在主 PWM IC 和从 PWM IC 中采用单位增益配置(引脚6和7短接)。

5) 5)主控和受控 PWM IC 使用相同的斜率补偿(主控 CT 引脚中可用的斜坡波形用于受控器件中的斜率补偿)

6) 6)使用使用使用 OP27运算放大器的外部模拟 PI、而不是使用 E/A+、E/A-、Comp 引脚来构建 PI、如数据表所建议。

该设计可与单路 H 桥逆变器配合使用、但当两个逆变器并联工作时、其中一个逆变器 PWM 脉冲变低。

我有两个问题。

1) 1)我想知道两个 PWM IC 并联的方式是否正确? 或者是否存在任何其他并行方法。

2) 2)连接两个同步引脚即可获得统一的时钟基准、还是建议使用任何外部电路来连接两个同步引脚?

是否有任何答案/ 建议?

我很想知道如何使用此 UC2846 PWM IC 并联两个全 H 桥。 因此、请避免建议更改电源拓扑或这样的拓扑!

谢谢、

Mervin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mervin、

    我已请求 AE 帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mervin、

    一个或多个器件与一个外部时基或另一个 UC2846的同步通过双向 SYNC 引脚实现。 要同步器件、首先必须将 CT 接地、RT 应上拉至 VREF、以禁用所有从属器件上的内部振荡器。 其次、必须将外部同步脉冲施加到 SYNC 端子。 该脉冲可以直接来自主器件的 SYNC 端子、也可以来自外部时基、如下所示。

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您的回答。 我很清楚用于并行操作的同步引脚的连接。

    您对两个配置为单位增益的误差放大器(引脚5、6、7)的 UC2846并行运行是否有任何反馈(如我在上面的问题中所示)?

    我从数据表中注意到、建议的连接如下所示、这种连接偏离了我的配置。 我更喜欢使用基于运算放大器的外部 PI 稳压器为引脚5 (E/A+)供电、并以单位增益(通过短接6、7个引脚)运行内部误差放大器(UC2846的)。 因此、为了并联两个电流模式控制器、我在我的配置中对两个 PWM IC 的 E/A+(引脚5)短路。

    它是否正确并符合目的?

    谢谢、

    Mervin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mervin、

    我认为您最好禁用从机模块的振荡器和误差放大器(上图所示的 CT 接地、+E/A 至 VREF、-E/A 接地)、 并将从器件的 SYNC 和 COMP 引脚分别连接到主控制器、因为主器件和从器件之间的内部误差放大器特性可能不完全一致。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Oliver 的建议。