This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC27322:原理图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587819/webench-tools-ucc27322-schematic-diagram

器件型号:UCC27322
主题中讨论的其他器件:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我由具有 UCC28070控制功能的交流/直流转换器设计分配。 UCC27322 IC 用作 MOSFET 驱动器。 开始软件设计。 在中、不能使用 simplis UCC27322。因此、我是根据数据表中的原理图设计 IC 的。 以下是仿真过程中遇到的问题

-连接到引脚1 VDD 的电流源的额定值是多少。 负 VDD 值

迟滞值、即阈值和迟滞参数

- MOSFET 规格

请回复我的查询以了解我的后续步骤。

等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani

    TI 网站上提供了适用于 UCC27322的 PSpice 模型、网址为:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    您可以非常轻松地将此模型导入到 Simplis/Simetrix 中(解压缩文件、然后将.lib 文件拖放到 Simplis Copmmand Shell 中)。

    您可以在 Simetrix 仿真中轻松使用该模型、也可以在混合 Simplis-Simetrix 仿真中使用该模型、具体取决于您的设置和您使用的其他部件。


    对于您对 UCC27322的具体问题、我已要求驾驶员团队的某个人回答您。


    谢谢、
    Bernard