This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:TPS62170-Q1:IEN (最大值)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567944/tps62170-q1-tps62170-q1-ien-max

器件型号:TPS62170-Q1

尊敬的*:

在数据表中哪里可以找到 TPS62170-Q1的 IEN (max)?

我想像在 SLVA485-2011年10月中那样计算 PGPULLUP 最大值和 PGPULLUP 最小值。

我执行电源序列、以便一 个 TPS62170-Q1 PG 引脚驱动第二 个 TPS62170-Q1的 EN

以计算 Rpull-up max

Rpull-up =(Vout-VIH)/(Ipull-up)=> Ipull-up = ien + Ilkg

要计算 Rpull-up、我需要 IOL ->我可以使用 DS 中的2mA 来计算它?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IEN (max)在 TPS62170-Q1 D/S 中为 Ilkg_EN