Other Parts Discussed in Thread: TPS62170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62170-Q1 尊敬的*:
在数据表中哪里可以找到 TPS62170-Q1的 IEN (max)?
我想像在 SLVA485-2011年10月中那样计算 PGPULLUP 最大值和 PGPULLUP 最小值。
我执行电源序列、以便一 个 TPS62170-Q1 PG 引脚驱动第二 个 TPS62170-Q1的 EN
以计算 Rpull-up max
Rpull-up =(Vout-VIH)/(Ipull-up)=> Ipull-up = ien + Ilkg
要计算 Rpull-up、我需要 IOL ->我可以使用 DS 中的2mA 来计算它?
此致。