This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:TPS62170-Q1:通过 PG 引脚驱动 LED

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567923/tps62170-q1-tps62170-q1-driving-led-with-pg-pin

器件型号:TPS62170-Q1

尊敬的*

我想通过 PG 引脚从 TPS62170-Q1驱动 LED、如下所示:

DCDC 器件: TPS62170-Q1

LED 器件: TLMS1000-GS08

1) 1)在数据表中、是 PG 灌电流的两个值、在第4页上、电源正常灌电流最大值10mA、在第8页上、PG 引脚可以灌电流2mA 并保持其特定的低电平。

2) 2)对于符合 DS 的 LED、我需要2mA @ 1.8V 来盖住 LED => Rpull-up =(Vout-1.8V)/2mA

如果 Vout=3.3V => Rpull-up = 749、85 Ω、如果我们说(DS page 5中的 ILKG_PG = 400nA)

如果 Vout=2.9V => Rpull-up = 54989、89Ohm、如果我们说(DS page 5中的 ILKG_PG = 400nA)

如果 Vout=2.8V => Rpull-up = 499,9Ohm、如果我们说(DS page 5中的 ILKG_PG = 400nA)

3) 3)当 PG MOSFET 导通(连接到 GND)时、它会灌入电流、LED 熄灭

短时间内针对输出电压和上拉电阻的最大灌电流:

VOUT=3.3V、Rpull-up = 749、85Ohm => Isink=3.3V/749、85Ohm =4.4mA

VOUT=2.9V、Rpull-up =54989 Ω=> ISINK =2.9V/54989 Ω=6mA

VOUT=2.8V、Rpull-up =499,9Ohm => Isink=2.8V/499,9Ohm =6.6mA

这在 Vout 接近所需输出电压的短时间内是否有效、PG 引脚必须灌入大于2mA 的电流阱?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、PG 引脚能够可靠地灌入高达10mA 的电流。 高于2mA 时、PG 上的电压可能高于额定电压、但这对于您的应用来说仍然是可以的、因为电压将足够低、从而使 LED 保持关闭状态。