This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495的跟踪

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586886/tracking-of-lm3495

主题中讨论的其他器件:LM3495

我对 LM3495有疑问。

在数据表第14页的"跟踪"中、编写了以下计算公式。

0.65V=Vout1 x RT1/(RT1+RT2)

问题1.

-请告诉我0.65V 的精度。

问题2.

-如果 VSS 低于0.65V、请告诉我操作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.65V 是为了确保 TRACK 引脚上的最终电压高于0.6V 的内部基准电压。这将使转换器能够调节至反馈电阻分压器设置的电压。 如果 TRACK 引脚低于0.6V、则输出电压将低于预期、因为误差放大器的基准将是 TRACK 和 VREF 的较低值。

    我没有看到任何对 VSS 的引用。 您是否只是指上述跟踪电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    使用跟踪功能有2个基本原因。

    1) 1)使主电源与 LM3495同时达到其设置的输出。 在这种情况下、无论主电源输出电压如何、LM3495都能与主电源同时达到其设置的输出。  (第14页、eq1)

    2)、以使主电源和 LM3495的压摆率相似。 这意味着主器件和 LM3495输出的上升 dv/dt 速率相似、但并不意味着它们同时达到设定点。  (第14页、eq2)

    将 eq1中的0.65V 设置为比0.6V (LM3495的稳压电压)高50mV。  每当跟踪引脚   低于0.6V 时、它就充当 REF、一旦超过0.6V、REF 就成为主器件。  0.65V 的精度由主电源的电阻分压器容差决定。

    如果您的问题是要确保0.65V 的容差范围、我建议在整个温度范围内比最高 Vref 值高50mV。 即数据表中的0.609V。  因此、建议值为50mV +-.d9V = 0.659V。

    然后、您应该考虑主器件的最低电压容差并设置电阻分压器、以便在主器件的最坏情况下、跟踪引脚的低电压为0.659V。 在正常操作中、您希望跟踪引脚电压始终高于 VREF。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的雅各布先生

    感谢您的回答。
    我们理解您的答案。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tucker 先生

    感谢您的回答。
    您的答案对客户非常有用。

    此致、


    西泽高郎