This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:是否可以调整 LM5161的电流限制阈值或电流限制关断时间?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587523/lm5161-is-it-possible-to-adjust-the-current-limit-threshold-or-the-current-limit-off-time-of-lm5161

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: LM5017

您好、专家团队、

我的一位客户是使用我们的 LM5161作为降压转换器的 tryng。

客户希望进行比 LM5161的1.6A CL 更严格的电流限制(1A 或更低)。 我认为似乎只有2种方法可以实现这一点、一种是降低电流限制阈值、一种是延长电流限制关断时间。 但我们的电流限制阈值和 CL 关断时间似乎是固定的。

是否可以使用一些外部电路更改阈值和关断时间? 或任何推荐的解决方案?

如果我们有、请您与我分享或向我发送电子邮件:joel-li@ti.com

谢谢!

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、无法调整 CL。  如果输出电流要求为~600mA、您可以选择查看 LM5017吗?