This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587262/tps54202-tps54202

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: LM46002

我愿意将 TPS54202 DC/DC 28V 转换器用于基于 Gemalto GPRS 调制解调器器件和 uBlox Max-7 GPS 的汽车跟踪系统(4.4V/2A)。

低 EMI、小型外部组件和小面积是主要原因。

在叉车应用中限制28V 输入电压是否存在问题? 或者、如果最终产品也要在卡车中使用、我是否应该使用更高的输入电压器件?

是否有人知道具有更高输入电压的类似器件?

我喜欢不要使用外部二极管的想法。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从应用手册 SNVA717开始、该手册讨论了汽车领域中遇到的许多问题。 此应用是为典型车辆的常见12V 电池系统而开发的、而不是商业和重型车辆中使用的24/28V 系统。 大多数应用都可以扩展、但输入 P 沟道 MOSFET 的栅极钳位将导通以保护20V 额定最大栅极、因此部分应用将始终消耗一些电流。 在12V 环境中、应用仅消耗泄漏电流。 还有其他工程师提供的有关此主题的其他 TI AP 说明。

    关于 Vin 最大额定值的问题、您需要确定您的应用是否需要在负载突降事件期间运行。 如果没有、则在负载突降事件期间断开开关稳压器将保护其免受过压影响。 如果在负载突降期间仍必须运行、则必须确定最坏情况下车辆负载突降的规格;如果这是售后市场产品、则可能很难确定。 现代车辆的规格通常为42V、但旧规格的数字在60V 范围内。

    对于工作静态电流较低的2A 60V 同步降压器件、请查看 LM46002。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thks Alan、对于负载突降、我将使用外部 TVS 器件、因此 TPS54202无需支持该器件。
    我将阅读应用手册、然后返回给您。 提示您回复。
    Rgds、
    Agarb Carvalho