This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:使用 bq76PL536A 是否优于或差于 bq76PL536A?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76PL536A, BQ76930, BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587372/bq76930-is-it-better-or-worse-than-bq76pl536a-for-my-use

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76PL536ABQ76920BQ76940

我想为锂聚合物控制的机器人实现电池管理和保护电路。 我想 同时使用 bq76930和 bq78350。 我还遇到 了 bq76PL536A。 现在、bq76930的数据表显示它具有用于电池平衡的集成 FET。 这是否意味着它已经实现了被动电池平衡、并且我不必连接任何外部电路即可使电池平衡正常工作? 因为 bq76PL536A 的数据表显示它具有电池平衡控制功能、我假设它需要一些外部 FET 电路来实现平衡。 我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq76920的电池平衡电流最大为50m (无需外部电路)

    bq76930和 bq76940的最大平衡电流为5mA。 在这上面、需要外部电路(可以使用 p 通道和 n 通道 FET)(请参阅应用报告 SLUA749)。

    在 bq76920上、无源电池平衡算法需要由用户设计并由主机提供给 AFE。

    d/s 中给出了集成平衡 FET 电阻、即 RdsFET ~ 5ohm (NORM)