This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:我们板上 bq24040的功耗为100mA

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587356/bq24040-the-power-consumption-of-bq24040-on-our-board-is-100ma

器件型号:BQ24040

大家好、几周前我遇到了一个问题、现在我还不知道如何解决这个问题。 请提供帮助、非常感谢!

我们最近选择使用 bq24040、这是我们第一次验证电路板。 问题是 bq24040 IC 的输入为零、输出连接到我们的电池、但该 IC 的功耗为100mA!

我们在600块电路板上进行了验证、其中450块电路板有同样的问题!

出现此问题的可能原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以发送 SCH 进行分析?

    您如何判断100mA 的功耗、电流测试点在哪里、此功耗的负载是多少?