This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1 (2.8V)压降电压(VDO)与 IOUT 的关系

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587563/lp5912-q1-lp5912-q1-2-8v-dropout-voltage-vdo-vs-iout

器件型号:LP5912-Q1

大家好、

对于压降电压(VDO)与 IOUT 但对于2.8V 输出、是否有与图44和45类似的图?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有特定于 LP5912-2.8的"Vdo vs Iout"图表。

    您需要在1.8V (图44)和3.3V (图45)的数据之间进行线性插值。