This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291反向电源

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567645/tps61291-tps61291-reverse-power

器件型号:TPS61291

我有一个使用 TPS61291将2节碱性电池升压到3V3的应用。 如果由于 USB 连接而将3V3施加到输出端、并且 TPS61291设置为旁路模式、则任何反向电流都将流入电池? 数据表提到、开关的旁路会"延迟"、直到 Vout 小于 Vin。 延迟的永久物? 什么反向电流将流动?

非常感谢

Chris Davies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否意味着首先向 VOUT 施加5V 电压、然后将 TPS61291设置为旁路模式? 如果是、则反向电流应为 nA 级。 如果您首先将器件设置为旁路模式、则可能存在反向电流。
    由于电源序列在您的应用中至关重要、我建议您应用 EVM 进行评估。