This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:找到合适的插座来替代 UC284x

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586798/uc2844-find-suitable-socket-to-replace-uc284x

器件型号:UC2844
主题中讨论的其他器件:LM5021

大家好、

我的客户正在寻找新的套接字来升级 UC284x。 他们希望新的插座能够在轻负载时降低开关频率。 例如、开关频率可以降低到35kHz、也可以设置为35kHz、您能不能帮助推荐一个、谢谢!

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    感谢您的联系。 只有几个问题、我们才能为您的客户找到最佳解决方案:

    • 您的客户是否在寻找适用于多种拓扑的通用 PWM 控制器? 还是仅用于反激式?

    • 对于轻负载效率还有其他问题吗?  为什么由于任何特殊原因需要35kHz?

    - LM5021具有可提高光效率的跳跃模式操作、但它不依赖于开关频率降低来实现高效率。  

    • 您的客户的应用和输入/输出要求是什么? 我们可以帮助您找到适合其应用的参考设计。

    谢谢你。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您的支持、如有疑问、请查看以下内容:

    输入/输出条件:  

        输入:200V-1300V 直流         

        输出:

           5V        0.8A

           15.3V      1A

           6.45V    0.15A     

           6.45V    0.15A

            6.45V    0.15A

        考虑到应用、在输入为200V 或1300V 时需要考虑3W 输出。

    2.客户使用反激拓扑;

    3.对于开关频率、客户需要选择35kHz 开关频率、因为他们需要此开关频率以更好地匹配1700V MOSFET  、并且还可以降低功耗。

    我们这里是否有合适的器件供推荐? 谢谢。

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    您的客户似乎是出于高压目的使用 IGBT、这也会限制开关频率。 也许我们可以使用 共源共栅 MOSFET 配置来降低单个 FET 上的电压应力、这样我们就可以更自由地调节开关频率并降低额外 IGBT 驱动器的成本。

    我正在与团队合作、为您找到最接近的参考设计、并将很快返回给您。

    谢谢。

    此致、

    Wei-Hao