This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:不使用 I2C 接口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587639/tps23861-not-use-i2c-interface

器件型号:TPS23861

大家好。

我的客户不使用 I2C。
在本例中、我的客户是否需要提供 Vdd=3.3V?  

逻辑电源的 Vcc = 3.3V 吗?
我认为该器件仅通过 PoE 电压运行。  
正确吗?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    TPS23861可在没有 I2C 的情况下以自动模式运行、但正常运行需要 VDD3.3V。 有关自动4端口运行原理图参考、请参阅 TPS23861数据表中的图46。 谢谢。

    此致、

    一分钱