This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421YZFR-G1A/固件版本

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586261/bq27421-g1-bq27421yzfr-g1a-firmware-version

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

现在、我的客户已经评估了 bq27421-G1A、他们发现了包含版本的样片。 1.09固件。 我检查了 EVM、然后它有版本。 1.08、因此似乎固件最近已更新。 那么、您能否就以下问题发表意见?

  1. 请告诉我1.08和1.09之间的差异
  2. 我的客户评论说、从1.08版创建的项目文件无法在1.09版示例中打开。 因此 、从1.08版本创建的项目文件是否不能在 1.09版本示例中使用?
  3. 我们是否可以从生产日期代码或 LTC #了解固件版本?

[在 bqStudio 中检查了1.08版固件]

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请在 此处查看相同主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我检查了您挑选的主题、可以了解1.08和1.09之间的差异。
    但我还不知道从1.08版创建的项目文件是否无法在1.09版示例中打开。 现在我没有1.90版本的样本、所以我无法在工作台上检查它。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BGP 团队、

    我需要将问题2和问题3的信息告知客户。 那么、您能支持它吗? 请在个人资料中查找我的联系信息、如果应该离线讨论、请直接发送电子邮件。

    2、我的客户评论说、从1.08版本创建的项目文件无法在1.09版本示例中打开。 因此 、从1.08版本创建的项目文件是否不能在 1.09版本示例中使用?

    3、我们是否可以从生产日期代码或 LTC #了解固件版本?

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个版本(1.08和1.09)具有兼容的数据存储器格式、因此修复此问题的最简单方法是更改闪存流文件中的比较行:

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 01 00
    C:AA 00 21 04
    W:AA 00 02 00
    C:AA 00 08 01 ;将其更改为 C:AA 00 09 01