This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22和 TPS548B22关于内部 REF 电压容差

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587497/tps548d22-tps548d22-and-tps548b22-about-internal-ref-voltage-tolerance

器件型号:TPS548D22

您好!

您能告诉我 REF 电压容差吗?
了解0.6V±5%后、该值是否正确?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、容差为+/- 0.5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.5%仅适用于900mv。 600mv 和1.2V 基准测试仅在室温下测试为+/-10mV、因此过热性能会略大于此值。