This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:功率耗散公式

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587311/lm27761-power-dissipation-equation

器件型号:LM27761

你好

我试图弄清楚我们电路中 LM27761的功率耗散。  对于我们的设计、VIN =+5.5V、Vout =-2.5V、Iout = 62mA

在数据表中、 PD = PIN–Pout =[VIN×(–IOUT + IQ)–(VOUT×IOUT)]

=[+5.5V ×(–(62mA)+ 410uA) –(-2.5)×62mA)]、其中 IQ @ 5.5V = 410uA

= [+5.5V ×(–61.59mA)–(-2.5)×62mA)]=[-338mW -(-155mW)]

=-183mW

是这样吗?  它应该是负的吗?  公式3中有关负号的内容似乎是错误的。

请提供帮助。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    您的结果似乎几乎是正确的。 如果您认为负 LDO 的输出电流为-63mA、那么

    PD =(VIN*(-IOUT+IQ)-(VOUT*IOUT)= 5.5*(-62mA)+410uA)-(-2.5*-62mA)

    PD = 5.5*0.06241 - 0.155

    PD = 188.3mW

    此致、

    Juha