This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2840:反相降压/升压转换器:可能-12V 直流?

Guru**** 2526290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841, LM2840, LM2736, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567748/lm2840-inverting-buck-boost-converter--12vdc-possible

器件型号:LM2840
主题中讨论的其他器件:LM2841LM2736TPS5430

您好!

我需要大约50mA 的-12V 直流输出来驱动一些运算放大器。  我可以选择16Vdc、3.3Vdc (来自 LM2736输出)或12Vdc (来自 LDO)的 Vin。 我更喜欢使用 LM2840、LM2841或其他 LM2736。

我阅读应用手册 SLVA257A -将 TPS5430用作反向降压/升压转换器。 不过、我对如何开始有点困惑。 我不擅长开关电源。 LM2840/41的内部结构显示的驱动器与 TPS5430不同、LM2736看起来更复杂。


我想知道 LM2840/1或 LM2736是否可以用作 SLVA257A 展示的 TPS5430生成-12Vdc 的方法?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以将 LM28401/1/2用于反相应用。 对于50mA 输出电流和3.3VDC 的低 VIN、计算得出的开关电流接近240mA。 因此、您可能需要考虑使用 LM2841而不是 LM2840。 对于给定的拓扑、不同器件的组件选择公式保持不变。

    此致、
    Akshay