This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:如何定义电压传输阈值

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567474/tps2113a-how-to-define-the-voltage-transfer-threshold

器件型号:TPS2113A

你(们)好

我对 TPS2113A 有疑问。 当 TPS2113A 将自动从 IN1切换到 IN2时、如何定义阈值电压? 由于我无法从数据表中理解分压器、是否有一个公式?

我在 Pololu 站点 https://www.pololu.com/product/2596 上找到了一个公式,Vtresh =(R/20K + 1)*0.8和以下原理图: https://a.pololu-files.com/picture/0J5500.600.png?c869a7be3040f34658145e275a8ae51e   ,但该公式与它们给定的原理图相关,其中 R = 20K 连接到 VSNS。 因此它显示:Vtresh =(R/20K + 1)*0.8,因此如果 R 为20K,则表示 IN2为5V。    基本上、当 IN1降至3.4V 以下时、它会切换 IN2-1.6V => 5-1.6V = 3.4吗?它会切换至 IN2? 也许我误解了它。 我希望您能帮我。 谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我想我明白了! VSNs 引脚必须高于~0.8V 且 IN1处于激活状态、如果低于此值、IN2将变为激活状态! 除非我弄错了、否则您可以将此问题视为已回答!

    此致、
    Refik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Refik、

    当 VSNS 高于0.8V 时、您是正确的;但是、当<0.8V 时、输出将是较高输入电压中的任何一个。 这显示在数据表的真值表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢您的解释! 这回答了我的问题!