This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590376ZWSR -定序问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567746/tps659037-tps6590376zwsr---sequencing-issue

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

团队、  

我的客户正在使用我们的 AM5728和 TPS6590376ZWSR。 它们会遇到一些问题:

我们认为、我们的设计中可能存在 PMU 问题。  问题在于上电序列、我们想知道这对 ARM 处理器有何影响。  根据5-1加电排序、以下各行具有 VDDSSHV1、VDDSHV2、VDDSHV3、VDDSHV4、VDDSHV5、 VDDSHV6、VDDSHV7、VDDSHV9、VDDSHV10和 VDDSHV11稍后会出现、我们会在所有其他线路之前出现它们。   您是否能够确认这是否以任何方式损坏 ARM 处理器。  我们确实看到了处理器的初始上电、在尝试从 SD 卡引导时、处理器正在优化时钟频率、但这似乎在这之后挂起。  这是加电序列错误……的结果。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    如果您看看注释6、可以看到、如果 VDDSHV1-7、9-11仅在1.8V 电压下使用、则它们可以在早期插槽中出现 VDDS18V。 这意味着它们可以由 SMPS8供电。 如果在3.3V 时使用、则应在后面的插槽中对其进行定序- REGEN1用于在后面的插槽中启用3.3V 电源轨。

    如果满足上述条件、则我看不到任何定序问题。 但是、如果您在3.3V 时使用 VDDSHVx 电源轨、并且它们被提前定序、这看起来像是违反、并且可能会导致处理器问题。

    此致、
    Karl