This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:关断期间 PWR_EN 上的高脉冲

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587056/tps65217-high-pulse-on-pwr_en-during-shutdown

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!

我们有一个基于 BeagleBone Black 的定制板。 我们注意到、在关断例程(ALARM2关断)期间、SYS 电压开始下降大约2ms 后、PWR_EN 线路上会出现10ms 的脉冲。 我们想知道这是正常行为吗?

Lightblue - SYS;Darkblue - PWR_EN;Pink - PGOOD

此时、SYS 电压下降1秒后、我们会出现间歇性意外重启。 无论是否重启、我们都会看到该脉冲。

我们认为、脉冲发生的时候 LDO_PGOOD 变为低电平、因此将 AM3352的 RTC 部分置于 PWR_EN 默认为高电平的复位状态。 然后、由于 SYS 电源已经下降、它失去了它的拉电阻并随之下降。

我们配置了 LDO_PGOOD、PGOOD 和 PWR_EN、就像 BeagleBone Black 一样。

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    PWR_EN 上升沿应导致 PMIC 启动、因此这是预期的行为。

    至于 AM3352/系统为何将 PWR_EN 设置为高电平、这可能是 Sitara 论坛更好的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您绝对正确、我应该已经将其发布在 Sitara 论坛中。 很抱歉。

    此致、
    Jesse