This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:奇怪的 SOC 行为

Guru**** 2401165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586564/bq78350-r1-strange-soc-behavior

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350GPCCEDV

尊敬的所有人:

我使用的电子产品包括带3节 LiFePO4电池的 BQ78350-R1 (A123 APR18650M1)。

我已为电池设置化学 ID 0x0404 (非常适合)和设计容量(1100mAh)。

我使用 EV2300和 BQStudio 对其进行监控并执行一些充电/放电测试。

这是我的问题:

  • 如果我对电池组进行完全放电、然后对其进行完全重新充电、则估算的 SOC 将非常接近100%。 没关系。
  • 但是、一旦我关闭输出 MOS 以连接外部负载以开始放电、SOC 立即下降到几%(通常在2%和7%之间)。 为什么?

我认为这不是正常行为。 出什么问题了?

它是否与 CEDV 参数相关? 我正在使用 CEDV 默认参数、但尚未更改它们。 我应该更改它们吗? 如何实现?

或者... 它是否可以由由负载瞬态引起的 BQ78350寄生复位生成? 如何检测是否出现这种情况? 是否有任何避免这种情况的建议?

还有事吗?

提前感谢您的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arturo、
    CEDV 系数是为锂离子电池组设置的、请参阅使用 LiFePO4电池时、您会看到电量监测不良。 您将需要使用我们的在线 GPCCEDV 工具来查找一组良好的 CEDV 系数、以便输入到器件中。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:
    感谢您的快速回复!

    由于我没有温度室、因此我只能在环境温度下收集数据。
    在低温和高温条件下收集数据是否足够或确实是强制性的?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须将室温数据用于低温和高温数据。 在低温和高温下工作时、监测精度会受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 谢谢。

    然后、我将分两步执行它。
    房间温度只是第一(不是最好的,但无论如何应该是一个很好的改进)……
    ...一旦我找到一个室、就会得到低温/室温/高温数据。

    谢谢、祝您愉快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉再次打扰您...

    我正在收集 CEDV 系数计算的数据、但是... 以下参数的确切含义是什么?

    FitMaxSOC%、 FitMinSOC%、  LearnSOC%  

    谢谢你

    Arturo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个讨论这些参数的 e2e 帖子。

    e2e.ti.com/.../1751755
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电池上加载负载时、似乎会出现压降-然后、如果电压降至 CEDV2值以下、SoC 将降至7%(默认设置)。

    希望这会有所帮助。

    Yoav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    实际上、我已经使用在线计算器计算了 CEDV 系数、并将其刷写到 BQ78350中。

    但是... 结果相同:我连接负载后、SOC 立即下降。

    然后、我将寄存器"CEDV 监测配置"的"CEDV_CMP"位置1 (默认情况下为0)、并且... 现在、它看起来确实更好。 当我将负载连接到电池时、SOC 值不再下降。

    这对您有道理吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EDV_CMP 位必须设置为1、FIXED_EDV 必须设置为0才能使用 CEDV 系数启用、因此这将有所帮助。