This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:热问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648, LM2759, LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567682/lm3642-thermal-concern

器件型号:LM3642
主题中讨论的其他器件:LM3648LM2759

我正在为 LED Luxeon LXM-PWC2设计 LED 驱动电路。  在电流为1A 时、LXM-PWC2正向电压为3.1V。 我计划以 700mA 的电流驱动它、其中 LED 电压将为3V。  将使用5V 输入电压。 选通信号将为30Hz。 数据表声称环境热阻为100deg/W 我想知道、无论布局如何、热性能对于我的应用来说是否会成为一个问题?

谢谢、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    在您的应用中、无论您的布局如何、电流导通期间的功率耗散都很高、但是随着您进行脉冲、平均功率是可以管理的。 此外、我认为该器件无法正常工作、因为我相信它不允许轻松重复开/关过程。 为了使其与该器件配合使用、需要在每个脉冲之前进行 I2C 写入以重新启用器件。 LM3648等器件将是更好的解决方案、因为有一种方法可以轻松地获得重复脉冲。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、
    感谢你的答复。 从数据表说明中可以看出、LM3648是更好的解决方案。 但从数据表中、我无法确切地看到 LM3648的响应速度有多快。 LM2759是否具有与 LM3648类似的重复脉冲开/关性能?
    如您所知、我还考虑使用 LM2759来驱动该 LED。 在我的设计中、我需要驱动2个 LED、即、当一个 LED 打开、另一个 LED 关闭时、可以单独配置其输出电流。 但是、LM2759和 LM3642都具有固定的 I2C 地址。 然后、我必须使用2个不同的单个 LED 驱动器来驱动两个 LED。 LED 的电流将在启动时配置、并且在选通有效期间不会发生变化。

    最棒的
    Kelly