This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:平均功耗读数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587145/bq27742-g1-average-power-reading

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我将 BQ27742-G1电量监测计与两个 INR18650-25R 并联电池一起使用、并尝试读取电池的电量。 我正在使用数据命令 AveragePower() 0x76和0x77,但我在大约两秒钟后得到不同的功率值。 那么、它实际上读取的是瞬时功率吗? 如果不是、它会在多长时间间隔内对功率进行平均值计算? 采样率是多少? 我有点困惑,因为命令名称为 AveragePower(),但它提供了瞬时的功率值。

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 您使用的负载是多少? 如果在测试期间负载发生变化、平均功率也可能发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在1A 放电时使用标准的5 Ω- 10A 变阻器。 由于电池几乎充满电(90%)、因此电流相当恒定、为1A。 但是瞬时值变化很小。 但我希望 AveragePower()在一段时间内对不同的功率值求平均值,并返回平均值。 这就是为什么我问过采样率和功耗平均时间? 这种方法是不是我错的?

    谢谢!