This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211与 TDC1000的使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, UCC27211A, LMG5200EVM-02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587219/ucc27211a-usage-of-ucc27211-with-tdc1000

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:TDC1000LMG5200EVM-02

尊敬的各位:

我 想使用 TDC100 超声波模拟前端  来控制   高速 MOSFET 驱动器 UCC27211A 的输入、适用于必须驱动大型压电式传感器的 NDT 应用。   TDC1000提供的 Tx 信号只是单个 PWM 极性信号、而高速 UCC27211A MOSFET 驱动 器具有两个独立的 HI 和 LI 输入、这些输入必须由两个极性相反的 PWM 信号驱动。 查看 UCC27211A 的数据表、我很困惑、该数据表介绍了为避免 MOSFET 驱动器驱动的两个外部 N 沟道功率 MOSFET 同时导通而实现的 TMON 和 TMOFF 时间。  我能否只对 TDC1000提供的 Tx 信号进行逻辑反相以驱动 UCC27211A 的 Li 输入? 信号同步是否是为了避免 两个外部 N 沟道电源同时导通、这在本质上是由 MOSFET 驱动器完成的? 非常感谢您努力帮助我。

此致

卢卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca、

    感谢您关注 TI 产品。 我已将您的问题通知相应的应用团队。 请尽快查找他们的回复。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查询 UCC27211A。 为了实现最大的灵活性、该器件没有击穿预防功能。 避免击穿条件所需的死区时间会因 SW 节点压摆率和 VIN 总线电压而异、因此最好逐例优化此参数。

    为了从单个 PWM 输入运行、必须在设计中添加一个逻辑电路、以便为第二个输入生成反相信号、设置死区时间并防止输出重叠。 LMG5200EVM-02评估模块的用户指南中显示了一个死区时间生成电路示例。 虽然这是用于不同器件的 EVM、但适用相同的原理。

    如果此帖子回答了您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel