This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:TTC (安全计时器)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587216/bq24104-ttc-safety-timer

器件型号:BQ24104

您好!

您能告诉我 bq24104中安全定时器的含义吗?

1) 1)当安全计时器过期时、即使模式处于 CC 模式或 CV 模式、充电是否也会终止?
2) 2) 2)是否可以在充电期间复位计时器?
3) 3)如果禁用了计时器、什么功能 不 受保护? (哪种公平用户应该关心?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、
    1)是、
    2)是的、将 TTC 设置为高电平会禁用安全定时器。 请参阅数据表的第15页。
    3)充电超时、如果电池具有内部软启动、此功能可禁用充电。

    陈阿伦