This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:DDR 兼容性与 PMIC 版本

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587271/tps65217-ddr-compatibility-vs-pmic-version

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

我们正在使用 ZCE 封装中的 Sitara AM3352基于 Beagle Bone Black 设计电路板。 我们使用 TPS65217A 作为 PMIC。

在使用 TPS65217A 时、我们是仅使用 DDR2存储器、还是可以使用 DDR3?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    感谢您使用 E2E。 您的问题已转发给产品专家。 您很快就会收到回复。

    此致、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    据我所知、每一代 DDRx 的工作电压都低于上一代:
    DDR = 2.5V
    DDR2 = 1.8V
    DDR3 = 1.5V
    LPDDR3 = 1.2V

    您可能可以通过查看计划使用的 DDR3 IC 的数据表来确认这一点、但假设1.5V 正确、则无法在中替换数据表图55中所示的 DDR2的 DDR3存储器。 1.8V 对于 DDR3来说过高、该电压轨用于为 AM335x 上的许多引脚供电。

    您的 DDR3芯片的电流消耗是多少?
    如果它是低电平(<200mA)、那么您可以使用 LS1/LDO3或 LS2/LDO4向 DDR3存储器提供1.5V 电压。
    如果高于此值、您可能需要在设计中添加一个 LDO、以便从更高的电压轨为 DDR3生成1.5V 电压。