This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:购买变压器 T1、T2、T3、适配器 J4

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567576/tps23756evm-procurement-of-transformer-t1-t2-t3-adapter-j4

器件型号:TPS23756EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23756

你(们)好

我们正在考虑使用 TPS23756并参考其 EVM。

根据用户指南、建议执行以下操作:

T1:835-01095FC (E&E 磁体)/JA4249-CL (Coilcraft)

T2:PA2887LN (脉冲)-未使用

T3:P8208NLT (脉冲)

J4:7499511001 (Wurth)

这些组件是否是 EVM 的特殊订购产品?

客户是否可以采购这些产品?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    我觉得您可以在 Digikey/mouser 或直接在制造商的网站上订购它们。 您甚至可以与他们的当地销售联系人联系、了解有关采购他们部件的其他方式的信息。