This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2758:EN 引脚

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586315/lm2758-en-pins

器件型号:LM2758

您好!

如果我们仅使用手电筒模式的器件、我们会将 EN1引脚始终设置为"0"。
在本例中、我们是否可以在没有下拉电阻器的情况下将 EN1引脚连接到 GND?
或者、由于器件具有500Kohm 下拉电阻器、可以保持悬空?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种方法都应该是可以的。  

    Greg