This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:启动时间

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587242/ucc28631-startup-time

器件型号:UCC28631

在数据表第15页上、最坏情况下的启动时间是1.002秒、该启动时间是否更短?

我正在连接180VDC 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    第15页上的1.002s 最坏情况启动时间基于在90Vac 设置的交流线路上使用22uF VDD 电容器和200kOhm 电阻器。 该时间用于该页面上描述的特定电路示例、其中包括 X-CAP 放电配置。
    在不同的情况下、只要条件正确、启动时间就会大幅缩短。
    如果您使用180Vdc 电源而没有其他更改、则公式1表示启动时间可能小于该时间的一半。

    如果您使用图15b (第14页)所示的直流连接、则可以减小或消除串联电阻 RHV、从而获得更高的启动充电电流。 您可以研究您的电路、看看 CVDD 是否可以从22uF 降低。 所有这些选项都有助于缩短启动时间。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我的另一个关注点是补偿。 第24页"UCC2863x 器件使用了一种新器件
    内部补偿方案、可针对此寄生压降进行调节、并可提供出色的静态线路和
    负载调节、即使在 CCM 下运行时也是如此。" 因此、该器件无需外部补偿网络?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    没错。 UCC2863x 数据表第24页讨论的内部补偿是指调整感测到的电压以适应退磁间隔期间输出二极管压降下降的影响。 这不需要用户额外的外部网络。

    更一般而言、我认为您的问题与电压环路补偿有关、这也是在 IC 内自动执行的、如数据表第30页所述。 IC 无需外部环路补偿网络。

    此致、
    Ulrich