This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:TPS54528的输出是否稳定且电容超过200uF?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567672/tps54528-is-the-tps54528-stable-with-more-than-200uf-on-the-output

器件型号:TPS54528
主题中讨论的其他器件:TPS2544

您好!

我在 USB 板上使用 TPS54528、因为最大电压为5V。 该板具有两个专用于充电的主机端口。 根据 USB 要求、每个 POR 必须具有最小90uF 的电容。 我使用的是100uF 钽电容器、每个端口上一个。  这些端口将由 TPS54528通过两个 TPS2544供电、每个端口一个。 我还在输出端使用了两个22uF MLCC 电容器、符合数据表要求。

我的问题是、即使最终的电容器 通过 TPS2544连接到 TPS54528的输出端、并且这些电容器与每个钽电容器串联的电阻都很小、但电容过大也会导致不稳定。 我计划使用4、7pF 的前馈电容器(数据表上的 C4)来增加相位裕度。

提前感谢


此致、Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不支持 TPS54528、但我确实有一些相关经验。 我已成功使用高达220uF 的输出。 稳定性将在很大程度上取决于 ESR (在您的情况下、还取决于 TPS2544开关的串联电阻)。 我建议您在 TPS2544之前的最后一个陶瓷输出电容器处进行调节。 我会制作一个原型并测量实际环路响应以验证性能。 很可能您不需要任何前馈电容、但您可以在设计中为其保留一个占位符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 调节点应在输出端、22uF 陶瓷电容器和开关之前进行。 TPS2544开关后的压降不是问题。 我将尝试为前馈电容器增加空间。 我想无论如何都不会增加一个伤害。

    此致、Samuel Lourenço
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保在 Vout 和上部 FB 电阻器之间放置一个零欧姆电阻器。 这将为断开环路以进行测量提供一个方便的位置。 在测试过程中、我们将0欧姆替换为50欧姆、以连接我们的网络分析器。