This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:LM2759以30Hz 的选通频率驱动单个3V LED

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566733/lm2759-lm2759-driving-single-3v-led-at-strobe-frequency-of-30hz

器件型号:LM2759

我正在为 LED Luxeon LXM-PWC2设计 LED 驱动电路。  在电流为1A 时、LXM-PWC2正向电压为3.1V。 将使用5V 输入电压。 选通信号将为30Hz。 在本例中、我想知道驱动器在30Hz 选通时的行为方式、例如输出响应、输出纹波、输出稳定性等 如果可能、来自驱动类似闪存 LED 的演示板的波形将有助于我选择 LM2759作为驱动器。

提前感谢。

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    我正在寻找一款 EVM 来测试您的应用、但我会提前发表一些意见。

    • 在5V IN 时、器件将处于通流模式、因此不应存在任何有关输出纹波和稳定性的问题。
    • 选通引脚变为高电平与电流上升和调节之间存在大约2.5ms 的延迟(导通延迟和电流斜升时间)、因此必须在30Hz 占空比计算中考虑该时序。

    在我拿到 EVM 后、我将继续查看示波器照片、其中显示了操作。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    感谢您的回复以及您为获得某种性能波形所做的努力。

    需要知道的是、在通流模式下、不会出现纹波和稳定性问题。  到目前为止、我们的应用可以接受2.5ms 延迟。  

    谢谢、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    我发现最小闪存持续时间为60ms。 这是否意味着如果选通信号为30Hz、LED 将始终亮起? 如果是、您是否建议 LED 驱动器使用 选通作为控制信号、每秒可开/关30次、驱动能力达到1A 或以上?

    谢谢、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    60ms 是超时持续时间。 当 I2C 用于控制闪存持续时间或在外部选通触发器挂起时保护 LED 时、就会采用这种方法。 在您的情况下、计时将通过选通/闪存引脚进行控制、因此只要引脚在内部计时器失效前切换为低电平、超时就不会起作用。

    Greg