This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:参考设计

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567404/bq76pl455evm-reference-design

器件型号:BQ76PL455EVM

大家好、

我是 Dario Laezza、我正在考虑使用此 EVM 为大型锂离子电池组构建 BMS、以便在公式 SAE 中使用。 我有一些问题:

1) 1)我已经看到了评估板的参考设计、在原理图中有额定 VDS 为60V、VGS 为20V 的平衡 FET Q1-16。 通过从产品图像中目视检查电路板顶视图、我无法看到电路板上安装的 FET、它们是否位于底部?

2)我的锂离子电池组基于75节串联电池、因此我将使用其中5节 EVM 和一个主 MCU 来控制整个电池组。 每节电池的最大额定电压为4.2V、因此每15节电池的最大额定电压为63V。 FET 是否适合我的配置、或者我必须选择 VDS 为70V 的 FET?

3) 3)测试点是否会在如此嘈杂的环境中产生充当天线的噪声?

4)我正在与意大利那不勒斯联邦第二大学的其他学生一起设计 BMS、作为电动方程式 SAE 车辆的一部分。 那么、是否可以让所有硬件免费设计 BMS、从而确保图像返回到德州仪器?

感谢您的一切和美好的夜晚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    以下是您的问题的一些答案:

    1. 顶部有8个平衡 FET、底部有8个平衡 FET。
    2. 每个 FET 通常看到的电压只是一个电池电压、但额外的电压只是额外的裕量、用于处理热插拔(电池第一次连接到电路板时)期间可能出现的初始电压。 60V 已经是相当高的裕度。
    3. 这是一个评估板、因此有许多用于电路检查的测试点。 此电路板不能设计为最终产品、测试点通常不会包含在最终产品中。 上述测试点位于输入 RC 滤波器之前、因此 IC 不可能看到任何噪声。 我们已将此电路板提交到各种 EMC 辐射和易感性测试中、未发现任何问题。
    4. 我需要将此问题推迟到我们的营销人员。 您能否共享您的私人电子邮件地址以进行回复?

    大家都很欢迎、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回答。 我更清楚的是、不应将评估板用于最终产品、因为我已经了解了您的说法、但我找不到一个"真正"的原因、无法让我将其用于最终设计。 也就是说、如果营销人员能够帮助我们实现目标、我和我的团队将不胜感激。 我会给您我的学生邮件:dar.laezza@studenti.unina.it

    非常感谢

    Dario