This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62153:TPS62153输出至输入保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62153, TPS62152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567675/tps62153-tps62153-output-to-input-protection

器件型号:TPS62153
主题中讨论的其他器件: TPS62152

大家好、

我计划在小型电源板上使用 TPS62152和 TPS62153为试验电路板供电。 我的问题是、如果这些直流/直流转换器在输出端存在电压时受到固有保护、如果您具有足够大的电容并断开电源、则可能会发生这种情况、或者我是否应该在每个转换器的输出端和输入端添加二极管? 由于内部开关是 MOSFET、因此压降非常小、因此如果是这样、我应该添加哪种二极管?

提前感谢。


此致、Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    产品页面上的此应用手册详细讨论了此主题: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    如果仍有问题、您能否更具体地重新陈述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。

    我担心输出上的电压是否在规格范围内且等于或小于设置的电压会损坏直流/直流转换器。 但我猜不是这样。 在输入侧、我只有电容器。 输入端的阻塞二极管可防止电路板为输入端的其他负载供电。 那么、我想我没有什么需要担心的、对吧?

    此致、Samuel Lourenço
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设置还不能完全清楚:输入或输出上有大电容器还是两者都有?

    但可以从器件中移除输入电压。 将始终存在一些输出电压、这是可以的-它将被负载灌入或通过输入返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在输入端有一个100uF 聚合物电容器、然后是两个10uF MLCC 电容器、每个转换器一个。 在此之前、我有一个串联的二极管来防止反极性。

    无论如何,你的第二段回答了我的忧虑。 我想在使用线性稳压器时、这更是一个问题、因为这些稳压器使用 BJT 作为导通晶体管。

    此致、Samuel Lourenço