This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:12V 至1V/300A 解决方案

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586576/tps40425-12v-to-1v-300a-solution

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40140

尊敬的先生

我的客户想要调查12V 至1V 300A 解决方案,他们以前使用过 TPS40425和 CSD95372A。

该解决方案可以支持1V/300A 应用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    TPS40425无法支持300A、因为它仅可堆叠至四相。
    对于300A 设计、至少需要8相至10相。

    您能否考虑堆叠到16相位的 TPS40140?

    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱

    我在 Webench 上运行了 TPS40140。
    每个相位只能支持16.5A。 (12V 输入、1V 输出、16.5A)
    此器件是否能够在12V 至1V 范围内支持20A 电流?
    TPS40140可以与 CSD95372A 并置?

    非常感谢!!

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    每相的额定电流主要由 FET 决定、而不是由控制器决定。
    我不知道为什么它在 Webench 上仅支持每相16.5A。

    CSD95372A 不是与 TPS40140搭配使用的好选择。
    我建议 CSD87350与 TPS40140配合使用、并将相电流设置为约25A。 因此、对于300A 设计、它需要12相。

    谢谢