This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:VDS 规格问题

Guru**** 2559500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586497/tps82084-vds-spec-issue

器件型号:TPS82084

您好!

       客户认为 Altera 电源模块(EP53F8) VDS 规格高于 TPS82084。 因此、如果具有峰值电压、它将具有更大的容差度。 您是否有任何意见或建议解决方案以击败 DP53F8?  谢谢你。

BR

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是我找到的那个 D/S: www.altera.com/.../ep53f8qi_01542.pdf

    我们建议的最大输入电压和绝对最大输入电压都更高。 我不理解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    很抱歉造成误解。 与客户再次确认后。 如果 PG 引脚连接到 VIN、则客户希望 PG 引脚处于低电平状态、而 Vout 不斜升。 在 EN 和 Vout 为高电平之后、PG 引脚仅发送高电平状态。 我们的 TPS82084能否满足要求? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    见 D/S 的第8.4.2节 在 UVLO 中、PG 为低电平、直到 Vin 低于~0.7V。

    我认为它符合您的要求。