This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18533Q5A:如何找到40V 和60V N-MOSFET 以最大限度减少产生的热量

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, DRV8301, CSD18511Q5A, CSD17576Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567456/csd18533q5a-how-to-find-40v-and-60v-n-mosfet-for-minimum-heat-generated

器件型号:CSD18533Q5A
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027DRV8301CSD18511Q5ACSD17576Q5B

您好!

   我们当前的平台是 TMS320F28027 + IR2101S + AOD4184 FOC 无传感器三相直流泵控制器、 但是、我们发现产生的热量过多、需要很大的散热器、为了减小散热器和外壳的尺寸、我们计划使用 TI MOSFET SON5x6、因为我们曾经尝试过 BOOSTXL DRV8301板、产生的热量正是我们所期望的最终产品。

    我们有两个产品系列,一个用于24VDC 6A 电源,另一个用于36VDC 5A,载波频率为10kHz,使用 InstaSPIN 解决方案,我们有一些问题:

1) 1) TI 30V MOSFET 是否足以驱动24VDC 泵? 最大 直流电源的电压最高可达25.5VDC。 安全驱动泵所需的典型余量是多少?

2) 2)我们发现有10多种产品是暂定产品、但具有不同的参数和价格、是否有任何公式(或比较方法)可帮助比较 N-MOSFET 参数、以便在我们的预算内找到发热量最少的产品、例如。 0.5@1k 美元

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaus、  

    可以使用具有24V 输入电压的30V FET。 我们看到一些客户这样做、而其他客户更喜欢在40V 电压下提供更大的余量。 这实际上取决于 FET 上的振铃看起来是什么样子的。  

    如果您希望使用30V 器件、则可能需要使用缓冲器。 对于电机控制、损耗将由传导损耗决定、这意味着电阻更低、功耗更低、温度升高。  

    如果我将搜索范围限制在1k 价格低于0.50美元的器件、则电阻最低的40V 器件将是 CSD18511Q5A。  

    CSD17576Q5B 是电阻最低的30V 器件、价格低于0.50美元、为1k。