This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:IC 本身的损耗

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587157/lm5165-q1-loss-of-the-ic-itself

器件型号:LM5165-Q1

您好!

我们将检查电路上每个器件的损耗。
是否有有关 IC 本身损耗的数据?
(在整个工作温度范围内)

(规格)
① μ A
输入电压:6 - 18V
输出电压:5V
输出电流:最大0.1A
SW:COT、230kHz

② μ A
输入电压:18-23V
输出电压:5V
输出电流:最大值为0.07A
SW:COT、230kHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 Webench 工具来计算 IC 损耗。 这是否适合您?