This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:TPS54560输出电压将关断、然后导通。

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587149/tps54560-q1-tps54560-output-voltage-will-turn-off-then-turn-on

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560TPS54561-Q1

你(们)好,先生  

我们使用输入电压为12V/Vout 为5V 2A 的 TPS54560。

我们遵循 EVB 电路、但发现 Vout 电压将首先导通、然后关断。 然后、首先打开。  然后正常打开。  

您是否可以为我们提供一些建议以供参考?

通道2:TPS54561-Q1输出电压5V

CH3电流探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速观察一下。 您没有足够的输入陶瓷电容。 您需要在尽可能靠近 IC VIN 和 GND 引脚的位置大约4.7uF X5R 或更高电压。 此外、EN 上的100千欧下拉电阻过大、请尝试将其降低