请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63030EVM-417 大家好、
我有评估板 TPS63030EVM-417。 当 Vin=4.5V 时、我在 Vout 电路中测量了该电路板的无负载电流、电流值为5mA。 对于我来说、这太高了、因为在规格中、静态电流最大值、 Iq = 50µA μ A
是否有人 在无负载的情况下测量此 EVM 板 TPS63030EVM-417的电流?
谢谢、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有评估板 TPS63030EVM-417。 当 Vin=4.5V 时、我在 Vout 电路中测量了该电路板的无负载电流、电流值为5mA。 对于我来说、这太高了、因为在规格中、静态电流最大值、 Iq = 50µA μ A
是否有人 在无负载的情况下测量此 EVM 板 TPS63030EVM-417的电流?
谢谢、
插孔