This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:用于测量电源环路传递函数的注入变压器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587098/tps54560-q1-injection-transformer-to-measure-the-loop-transfer-function-of-power-supplies

器件型号:TPS54560-Q1

我们希望根据  "AN-1889《如何测量电源的环路传递函数》评估 TPS54560-Q1的环路传递函数。

根据应用手册、我们必须使用注入变压器在反馈环路处注入小信号。 我们遇到了一个注入变压器 J2100A、它具有高达5MHz 的带宽、无论该带宽是否足够、还是我们必须实现更高的频率范围?

此外、我们是否可以使用电流互感器作为电压互感器来执行此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5MHz 应大于足够的带宽。 我们通常使用专用网络分析器、这些分析器随附专用硬件用于环路测量。